This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:偏置和耦合!

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020240/tmuxhs4212-biasing-and-coupling

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: DP83867CS

我打算在我的设计中将 TMUXHS4212与 DP83867CS (在 SGMII 接口上)配合使用、如所示
所示。请您确认电容耦合是否足以支持 SGMII 通道或任何通道
需要外部偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TMUXHS4212的两侧都使用交流耦合、因此应使用外部偏置。 我建议使用弱偏置电阻(~10k)接地。 有关 更多详细信息、请参阅数据表中的8.3.2数据线路偏置和图8c。