This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:作为 RS-485驱动器

Guru**** 2929510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020088/sn65c1168e-sep-as-a-rs-485-driver

器件型号:SN65C1168E-SEP

大家好、这可能是一个非常基本的问题。 此器件是否可用于 RS-485? 在设计时是否需要特别考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-485和 RS-422之间的差异很小。 这是一个比较表。  

     如果将 SN68C1168E 用作 RS-485驱动器、我认为驱动强度就足够了。 但是、您可能需要在您的应用中检查共模范围。