This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06:USB2.0数据线路和电力线

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06, TPD1E10B06, TVS0500, TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020284/tpd2e2u06-usb2-0-data-line-and-power-line

器件型号:TPD2E2U06
主题中讨论的其他器件: TPD1E10B06TVS0500TPD2E007

原始客户为 USB 连接器的 VBUS、D+、D-和 GND 引脚选择 TPE2E001DRLR。 还有另一个 TPD2E2U06、但它仅保护数据线路、如何保护电力线(VBUS 和 GND)。 它是否需要为电力线提供额外的单通道 ESD 保护器? 谢谢。  

BTW、在 MD 应用中是否有适用于 RS485/50Mbps 的推荐 ESD 保护器? TPD2E007DCKR 仅为85度、我们正在寻找 RS485的105/125度额定 ESD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、客户需要一个额外的单通道器件来保护 Vbus 线路。 我推荐 TPD1E10B06或 TVS0500。  

    遗憾的是、TPD2E007是我们的产品系列中唯一一款可与 RS-485搭配使用的器件、因为该接口的总线电压高达12V。但是、我们计划扩展产品系列、以包含更多中压器件、因此请继续关注。  

    此致、

    Matt Smith