This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS213:TRS213ID V-连接至

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020113/trs213-trs213id-v--connect-to

器件型号:TRS213

大家好、

我的客户询问他们是否将 V-引脚连接到 Vcc (正确的连接是连接到 GND)、

但是、它们不会发现 RS-232 通信问题、也不会与 Tx 波形有所不同。  

客户希望检查 是否有将 V-连接到 Vcc 的潜在风险、以及如何验证此问题?

V-至 GND 的 TX 波形

V-至 Vcc 的 TX 波形

谢谢、此致

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    不存在通过电容器将 V-连接到 Vcc 的风险。 此博客 讨论了详细信息。