This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD75232:GD75232是否支持 RS-422协议?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: GD75232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020139/gd75232-does-gd75232-can-support-rs-422-protocol

器件型号:GD75232

大家好、

作为标题、只需快速检查一下即可。

 GD75232是否支持 RS-422协议?

我认为答案是否定的、对吧?  它只能支持 RS-232。

因为 RS232是单端信号。

RS-422/RS-485是 差分信号。

谢谢!  

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    正确的、RS-422/RS-485是需要特定物理接口的差分信号方案。 RS-232的物理接口与此不匹配。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢。