This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:关于 TPS65987评估模块的 D17

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014783/tps65987d-about-d17-of-tps65987-evaluation-module

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPD6S300A、 TPS65987EVM、 TPD6S300

大家好、

 

我知道 D17是“当发生故障时显示红色 LED”TPD6S300A 器件。

目前,D17在 EVM 上闪耀,无法输出 VBUS 电压。

如果您有任何改进计划、请告知我们吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否运行了导致  故障行为的特定测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

     

    感谢您的快速回复。

    TPS65987EVM 是源设置。

    因此、我通过交流适配器为 EVM 供电。

     

    最初、当连接接收设备时、EVM 正确输出了 VBUS=20V。

    但是,EVM 无法输出 VBUS 电压(因此 VBUS 为0V),D17闪亮。

    顺便说一下,如果 Type-C 连接器是开路的(因此不要连接接收设备),D17就会发光。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    Adam 不在办公室、将在假期结束后回到您的办公室。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、  

    如果您不再看到开箱即用的相同行为、听起来像是您运行的测试之一损坏了 EVM。 我建议订购 TPD6S300器件的替换器件、并使用新器件对 EVM 进行返工。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏