This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09:关于 TPD1E10B09极性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019654/tpd1e10b09-about-tpd1e10b09-polarity

器件型号:TPD1E10B09

尊敬的专家:我使用 TPD1E10B09 保护直流西格线。 根据数据表、它指定引脚1应连接到阴道线、引脚2应连接到 GND 平面。 如果我反转使用的极性、引脚1连接到 GND 平面、引脚2连接到直流 Σ-Δ 线路、 则会导致任何 副作用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    否、它不会产生任何副作用。 由于这是一个双向器件、因此输入引脚和接地引脚可互换使用。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith、感谢您的回复。 此致。