This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:是否需要终端电阻器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020030/tusb4041i-are-termination-resistors-required

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TUSB2046B

 TUSB4041I 是否需要27 Ω 终端电阻器?   TUSB4041I 的数据表中没有提到它有内部端接电阻器。  但是、在下游连接的实现原理图中、它显示了到 USB A 型端口的直接连接。   我在 TUSB2046的数据表中注意到、P 和 N 信号上需要27 Ω 电阻器、每个信号需要15K 到地。  我不确定 是否需要 TUSB4041I 的外部终端电阻器。

谢谢

乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    串联和下拉电阻集成在 TUSB4041I 集线器内部、这对于大多数 USB HS (480Mbps)集线器而言很常见。  TUSB2046B 等较旧的 USB FS 集线器(12Mbps)需要外部电阻器。

    此致、

    JMMN