This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:您能否建议使用具有内部磁性器件型号的 RJ45来完全兼容 DP83822 10/100Mbps 以太网 PHY?

Guru**** 2871140 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018714/dp83822evm-could-you-suggest-me-a-rj45-with-internal-magnetics-part-number-to-fully-compatible-with-dp83822-10-100-mbps-ethernet-phy

器件型号:DP83822EVM

你(们)好。

我计划 在我的项目中使用芯片 DP83822、但我申请 了一个具有内部磁性元件和 LED 的 RJ45。

您能否建议您使用 具有内部磁性器件型号的 RJ45来完全兼容 DP83822 10/100Mbps 以太网 PHY?  DP83822EVM 使用 RJ45插孔+10/100M LAN 变压器。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经确认了您的问题、我将在明天的工作结束时再次与您联系。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您的回答。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于具有集成磁性元件的 RJ-45、我将查看 Bel Fuse L829/1J1T-43。

    我建议您仍使用分立式组件、因为这样可以使调试更加简单。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83822EVM 适用于10/100M 应用、但  Bel Fuse L829/1J1T-43是千兆位 magjack、我们如何设计以匹配 DP83822? 非常感谢您的友好检查。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这款具有内置磁性元件的10/100M 插孔正是您想要的。

    08B0-1X1T-06-F (belfuse.com)

    作为免责声明、我恳请您确认此器件符合 所有相关的数据表规格。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。