This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1800:TVS1800

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA592, TVS1800, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019492/tvs1800-tvs1800

器件型号:TVS1800
主题中讨论的其他器件:INA592TVS3300

大家好、

我们需要为我们的36V 运算放大器添加一些保护功能、例如 INA592。 INA592状态的数据表最大值为+/-18或36V。

而 TVS1800的数据表显示、它直到25V 才开始钳制电压。

我们是否应该使用 TVS14xx 等更小的 TVS? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我假设您计划为此使用双电源配置。 如果您计划在 IN 线路上具有高达18V 的电压、则应使用 TVS1800。  您还需要考虑您的共模电压是多少、因为此器件的共模电压最大值为54V。从此处、选择一个 Vrwm 不超过您的除外最大工作电压的二极管。 在我们的产品系列中、我们的器件当前高达33V Vrwm (TVS3300)。

    对于该器件、绝对最大值和建议的工作条件似乎相同、这意味着需要一个内部电阻为零的完美二极管、这是不存在的。 但是、大多数 IC 的绝对最大额定值是直流电压的绝对最大值、而不是瞬态值。 通常、瞬态电压可能略高于直流绝对最大值 唯一正确的方法是测试它。   

    此致、

    Matt Smith