This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:无法通过 USB 连接到 ALP

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019929/ds90ub948-q1evm-cannot-connect-to-alp-with-usb

器件型号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

出于某种原因、ALP/my 计算机未检测到我的948 EVM。 我已将其连接到941AS EVM、当我将 USB 连接到941AS EVM 时、我可以看到它在941AS ALP 配置文件中连接到948、但无法使 ALP 配置文件直接用于948。 当我将 USB 电缆插入948 EVM 时、它不会像插入941AS EVM 那样使计算机发出蜂鸣音。 我尝试安装 ALP 的最新更新、但它没有改变任何东西。

请告诉我还可以尝试什么。 谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您的948 EVM 是否损坏或以任何方式更改?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我点击了错误的按钮、这意味着点击"回复"。 据我所知,没有任何损害,也没有改变。

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您能否发送 EVM 图片、以便我们可以看到版本和所有跳线设置?

    此致、

    Casey