This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MCML-SP:请参见、SEU、SET?

Guru**** 2933090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017263/ds26f31mqml-sp-see-seu-set

器件型号:DS26F31MCML-SP
主题中讨论的其他器件: DS16F95

大家好、  

我们能否 通过 SEU、SEU、SET 在 DS26F31MCML-SP 上提供支持?

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    我们不知道在 DS26F3x、RS422发送器/接收器对上进行了任何重离子测试。  有一篇论文介绍了 DS16F95的 SEF 数据、DS16F95是一款 RS485收发器。  它使用相同的工艺和设计元件、但在多分支应用中、RS485产品上的输入/输出晶体管更大。 如果您想访问此报告、我无法将其发布在 E2E 上、但如果您通过 Google 搜索"单粒子和低剂量率 DS16F95"、您应该能够找到它。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    您可以共享 DS16F95的 SEF 数据吗?

    您还认为是否可以共享这些器件型号的历史信息?

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    它看起来像前面提到的 IEEE 论文 Eric H 包含测试结果、请参见末尾 如果您在查找时遇到问题、请告诉我。 我不确定此测试的原始数据是在哪里、因为它是在几年前在外部位置完成的。  

    您能否更具体地了解您想要此器件的"历史信息"? 您是指以前的应用、用例、以前的器件吗?

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的反馈、是的、您回答正确、请参阅以下原因。

    "

    响应中指出、DS26F31和 DS26F32未执行重离子 SE见 测试、逻辑器件与 DS16F95相同、但 DS16F95的输出级使用了较大的晶体管。
    下表中说明了 DS26F31是双极的、因此不会产生 SEL 效应。 但是、我们没有机会看到 SET 和 SEU 效果的横截面值或阈值 LET 值、因为未执行 SEU 测试。
    在这种情况下、我们将无法预测这些组件在轨道上发生故障的频率。
    您是否可以共享这些器件型号的历史记录信息?

    "

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    Eric 目前不在、他明天还会回来。 预计最迟在周一回复。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    我正在与我们的内部团队合作寻找更多信息、并将于周一(2021年7月19日)返回给您。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    该产品于1991年首次发布到 SMD (5962-7802302)、而耐辐射版本于1999年发布(5962F7802302Vxx)。 我不能分享细节,但从那时起,它已被用于许多空间方案。

    此致、

    Eric Hackett