This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:TGL H DP++解决方案

Guru**** 2536200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019241/sn65dp159-tgl-h-dp-solution

器件型号:SN65DP159

你(们)好

我的客户想知道 DP159是否可以将 DP++直接输出为转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要将 DP++直接输出为转接驱动器、请查看 DP141或 DP142。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复  

    DP141和 DP142之间的区别是什么?
    客户可能会为我们的解决方案选择 DP142。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP141的带宽比 DP142高、但不实施 AUX 侦听电源管理功能。

    谢谢

    David