This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS390:SN65LVDS390PW 未使用的输入

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019909/sn65lvds390-sn65lvds390pw-unused-inputs

器件型号:SN65LVDS390

您好!

 对于 SN65LVDS390PW、对于未使用的 LVDS 输入、建议采用何种配置? 是否将两个输入拉至 VCC、GND 或保持开路?

谢谢、

Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damian

    请参阅第10.3.2节、SN65LVDS390的 LVDS RX 上有一个开路故障安全功能、因此您可以使 RX 输入保持开路状态。 发生这种情况 时、无论差分输入电压如何、输出都会强制为高电平。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    这里的输入引脚具有失效防护功能、因此如果未使用它们、它们可以保持断开状态。