This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:如何处理5V 系统的 Vio

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019829/tcan1044v-q1-how-to-deal-with-vio-for-5v-system

器件型号:TCAN1044V-Q1

客户希望 将 TCAN1044V-Q1用于其具有5V 电压的 MCU。 它们是否应该将 VIO 直接连接到 VCC? 现在、他们对 VCC 使用100nF+10uF、他们是否还应该对 Vio 使用相同的2个电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 和 VIO 可以相同。

    每个电源引脚附近应该有100nF 的电容;请参阅数据表的第10节。  (如果两个电容器彼此接近、您可以将它们合并、但它们不会靠近其引脚。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    谢谢你。   除了100nF 之外、Vio 是否还需要像10uF 这样的旁路电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    尊敬的 Aki:

    不需要、如果 Vcc 已经存在一个电容器、则无需为 Vio 使用唯一的10µF μ F 电容器。 该电容器提供的大容量电容主要用于从 Vcc 引脚获取相对较大的动态电流。 如所述、每个电源引脚只需要100nF 电容器。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott