This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:OUT1、OUT2上拉电阻器和 I/O 电源

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HI, TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019782/tusb320hi-out1-out2-pull-up-resistor-and-i-o-power-supply

器件型号:TUSB320HI
主题中讨论的其他器件: TUSB320HAI

你好。

您能不能告诉我有关 TUSB320HI 设计的一些要点。

当使用 I2C 线路作为 I/O 时、OUT1和 OUT2的上拉电阻器可以有多大?
电阻约为200kΩ Ω 是否存在任何问题?

当将器件用作 I/O 而不是 I2C 时、是否可以将 I/O 电源设置为上拉至1.8V 或3.3V 以外的电压?
如果不使用 GPIO 和 I2C、SDA/OUT1和 SCL/OUT2是否可以处于开路状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用最新一代 TUSB320HAI。 I2C 上拉电阻应比200k 强得多、我建议在 I2C 模式下使用4.7K 的值。 OUT1/2 p[输入为开漏、因此您可以选择上拉电压(即1.8V 或0.3V)。 如果不使用、两个引脚都可以保持断开状态。