This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:具有电子负载的 USB PD 灌电流设计

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019523/tps65988-usb-pd-current-sink-design-with-electronic-load

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPS65987、 TPS25750

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007749/tps65988-usb-pd-current-sink-design-with-electronic-load/3724460#3724460

继续讨论、  

a)我想知道 TPS65987/88是否可以同时支持 USB BC 1.2 和 USB C PD。 目前,我们计划使用竞争对手的器件( STUSB4500),它是纯灌电流 PD。 问题是它不支持 BC 1.2 (D+和 D-将悬空)。 我们的应用需要从支持 BC 1.2的电源中吸收15W (5V 3A)的电流。 TPS65987/88在具有外部负载的灌电流期间是否支持3A 电流?  

b)我是否还需要任何外部 IC (例如电池充电器/4个四路降压/升压)来灌电流?  我能否在 CC 模式下直接连接直流负载(PP_HV1/2)以消耗电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPS65987/88支持 BC1.2和 USB C PD、请参阅数据表、因为它将在特性中显示这一点。 有关更多详细信息、请参阅数据表的 BC1.2部分。 此外、是的、您将能够通过 PPHV 直接为负载供电。

    但是、我仍然建议查看 TPS25750、因为该器件还支持 BC1.2和您的接收能力。

    谢谢、

    哈里