This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:我可以在 TUSB8044A 中将 USB 的 PDI\VID 更改为 I2C HID 器件吗?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019758/tusb8044a-can-i-change-the-pdi-vid-of-usb-to-i2c-hid-device-in-tusb8044a

器件型号:TUSB8044A

您好!

根据数据表、TUSB8044A 具有用于 USB 转 I2C 的 HID 器件。

VID\PID 为0x451和0x82FF。

如何更改?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这些值不能更改。

    此致、

    JMMN