This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S714-Q1:TPD3S714和 TUSB4041之间的连接

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S714-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016659/tpd3s714-q1-connection-between-tpd3s714-and-tusb4041

器件型号:TPD3S714-Q1

大家好、

图1中的 USB 保护芯片 TPD3S714-Q1与 TUSB4041搭配使用、其中/FLT 连接到 TUSB4041的 OVERCUR4Z 引脚、EN 引脚连接到 BATEN4、如图2所示。


当前的问题是、在启用 TPD3S714-Q1之前、使用示波器测量/FLT 引脚、显示屏为0V。 在 TUSB4041收集此引脚的状态后、会将其视为故障。
我们怀疑4041被检测为故障状态、并且未启用 TPD3S714-Q1来控制输出、因此无法访问 U 盘。
我们尝试从4041上断开 TPD3S714的10引脚 FLT、发现 U 盘可以正常使用。
芯片应用是否正确? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    是的、我认为您是对的。 当\EN 为高电平时、此开关关闭并且 /FLT 为低电平。  我认为/EN 引脚应该首先被启用、然后/FLT 状态应该被处理器读取。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    关于上述 Amelie 问题。如何先设置 EN 引脚、然后读取 FLT 引脚的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    抱歉、我 只负责 TPD3S714系列 器件、请提交另一张  tusb4041的 TT。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    如果 TPD3S714的 VIN 引脚(9引脚) 未连接至电源、则 FLT 引脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    FLT 采用 开漏结构、  为高阻抗状态。 如果没有 VIN、它应该为低电平。

    此致、

    Ansel