This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75240:IBIS 模型

Guru**** 2899050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75240, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019149/sn75240-ibis-model

器件型号:SN75240
主题中讨论的其他器件: TPD4E1U06

大家好、

 是否有 SN75240的 IBIS 模型? 如果是、您能否提供?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    遗憾的是、我们没有用于该器件的 IBIS 模型。 但是、我们还有其他4通道5.5V 部件、例如 TPD4E1U06、它们确实具有 IBIS 模型。 您愿意尝试一下吗?

    此致、

    Matt Smith   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    注意到。 感谢您的快速回复。

    此致、

    Shota Mago