This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:ADDR 引脚内部状态

Guru**** 2754025 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018691/tca6424a-addr-pin-internal-status

器件型号:TCA6424A

专家您好!

我对 TCA6424A 的 ADDR 引脚有疑问。

我了解该引脚应用作连接 VDD 或 GND。
但是、我想知道当该引脚因一些问题而悬空时会发生什么情况。 你可以告诉我吗?
此外、IC 中是否有任何内部上拉/下拉电阻器?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    地址引脚未在内部引用。 如果 addr 引脚保持悬空、则如果引脚拾取来自环境或电路板的噪声、则器件的地址会在运行期间间歇性变化、并且还可能导致更高的电源电流消耗、因为 CMOS 输入可以悬空至中间轨。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的快速回复。
    我知道。

    此致、
    Kazuki Kuramochi