This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:THVD1452 DI 引脚的输入电容

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017631/thvd1452-input-capacitance-of-di-pin-of-thvd1452

器件型号:THVD1452

你好!

我的 MCU 的输出引脚电容(CL)最大值为30pF

因此、如果 DI 引脚的典型 Ci = 200pF、MCU 可能无法驱动 THVD1452的 DI 引脚。

请您再次检查它吗?

此致、

Rohidas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、

    DI 引脚电容值来自实验中的测量值。 尽管如此、我从未听说过 MCU 的逻辑引脚存在负载问题。 您能否将这两个器件连接起来进行检查?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohidas、

    我很抱歉让人产生误解。 当我重新测量器件时、逻辑引脚的电容约为9pF。