This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:RGMII 背对背模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018377/dp83867e-rgmii-back-to-back-mode

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:DP83TG720EVM-MC

与 背对背千兆以太网 PHY 相关的问题???? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

DP83867_RGMII_Back-to-Back.pdf

此 PDF 显示了两个背靠背模式 PHY 之间的 RGMII 接口连接。 我想知道的是  

如何处理 MDC 和 MDIO?

我认为 MDIO 可以在两个 PHY 之间直接连接在一起,但哪一个 PHY 应该为 MDC 提供时钟?

谢谢

Yantao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yantao 您好、

    两个以太网 PHY 都需要一个外部微控制器来连接 MDC 和 MDIO。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joe

    感谢您的回复。

    我尝试设计的是一个像以太网中继器的板、或者一个像 DP83TG720EVM-MC 这样的板、我对 MDIO 配置的软件不了解很多、我正在检查是否可以移除外部微控制器、因此我仍然有一些令我困惑的问题。  

    1:需要完成 MDIO 配置是 可选 的或必须?μ s

    2.  MDIO  ?需要在每次启动时或仅需执行一次 μ s

    3. 如果 MDC 和 MDIO 保持断开状态且配置已预刷写?、中继器或 DP83TG720EVM-MC 是否正常工作

    4.如果 MDC 和 MDIO 保持断开状态且没有任何预先刷写的配置(从 TI 购买的原始芯片)?、中继器或 DP83TG720EVM-MC 是否正常工作

    谢谢

    Yantao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yantao 您好、

    下面列出了我对您的问题的回答

    1. MDIO 配置需要完成是 可选 的或必须完成?μ s
      1. 如果要更改默认设置,则必须执行此操作
    2. MDIO  ?需要在每次启动时或仅需执行一次
      1. 只需一次或在下电上电后  
    3.  如果 MDC 和 MDIO 保持打开且配置已预刷写?、则中继器或 DP83TG720EVM-MC 是否正常工作
      1. 每次 PHY 上电时都需要进行配置
    4.  如果 MDC 和 MDIO 保持打开且没有任何预刷写配置(从 TI 购买的原始芯片)?、则中继器或 DP83TG720EVM-MC 是否正常工作
      1. 对于基本功能 、它将起作用

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    非常感谢。  

    更多问题。

    MDIO 配置的确切内容是什么? 如果没有任何配置预闪存、将会丢失哪些函数。

    谢谢

    Yantao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yantao 您好、

    默认寄存器值将在下电上电后配置、因此将删除默认值以外的所有函数。

    MDIO 配置的确切内容是寄存器配置。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。