This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:P2P 重定时器咨询

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019245/ds125br820-p2p-retimer-consult

器件型号:DS125BR820

大家好、

客户正在咨询采用  DS125BR820的重定时器器件 P2P、因此他们可以直接替换电路板中的 DS125BR820。 我们有这个吗? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我们没有与 DS125BR820兼容的重定时器引脚。 BR820是一款线性转接驱动器、而重定时器通常会进行限制、因此它们用于不同的应用。

    此致、、Nasser