This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB 存储器识别失败

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018332/tusb2046b-usb-memory-recognition-fail

器件型号:TUSB2046B

您好!

客户遇到有关设备的问题。 下面是摘要。

问题
1) 1)鼠标和键盘可以识别、但不能识别 USB 记忆棒。
2) 2)通过将 USB 集线器连接到外部来识别它。

鼠标和键盘<--> TUSB2046B <-->处理器:识别
Memory Stick <--> TUSB2046B <-->处理器:无法识别
Memory Stick <--> USB HUB <--> TUSB2046B <-->处理器: 识别

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您能否确认集线器是否配置为总线供电模式或自供电模式?  如果它处于总线供电模式、请尝试切换到自供电模式。  连接记忆棒时、DP/DM 上的总线状态是什么?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复、以下是客户的回复。

    我使用的是自供电模式。
    第二个问题是什么意思?

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    连接记忆棒时、他们能否检查下行端口 DP/DM 线路上出现了什么信号?

    主机是否报告任何错误消息?

    客户能否确认连接记忆棒时 VBUS 保持在4.75V 以上?

    此致、

    JMMN