This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11-HT:SN65HVD11-HT

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016982/sn65hvd11-ht-sn65hvd11-ht

器件型号:SN65HVD11-HT

您是否对此器件有建议的老化电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您希望如何对器件施加压力? 是否可以 使用常规 RS-485 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  这将对接收器和驱动器部分施加压力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您希望在 TX 和 RX 开启的情况下以最大数据速率和最大负载将器件置于最大数据速率。

    正如我提到过的、我认为您可以查看 EVM。

    RS485-HF-DPLX-EVM 评估板|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、感谢您提供 EVM 参考。  我提出的(对于静态 BI)是将/RE 连接到 GND、DE 和 D 连接到3.6V、A 和 B 通过一个54ohm 电阻连接在一起。  不确定我是否应该为 R 将1K 的负载接地。 接收器和驱动器都已启用。  但是、另一位工程师建议将 DE、D 和/RE 连接到3.6V、R 连接到54ohm 的 GND 负载、A 和 B 都连接到3.6V。  现在、当/RE 为高电平时、我假设接收器已禁用。  将 A 和 B 绑定到3.6V 有什么作用?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    对于 R、您可以将其保持开路、或使用1k Ω 和15pF。  

    在应用中、R 引脚通过 GPIO 与微控制器进行通信。 54欧姆负载可能太重。 另一种方法是、5V/54Ohm 约为100mA、超过了引脚的8mA 驱动限值。 我不确定将 A/B 绑定到3.6V 会怎么做、也许可以用最大工作电压检查短路电流(IO)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Hao!  感谢你的帮助。