This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:需要澄清

Guru**** 2536080 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018796/tca9548a-need-to-clarify

器件型号:TCA9548A

有关以下方面的问题:-

我们应该将 TCA9548A 与 QCOM 处理器连接

如果是这样

2.如果是接口,则说明如何通信和切换通道或选择不同通道上的设备进行通信

TCA9548A 一次只支持一个通道选择、而在引导时支持另一个通道器件驱动程序呢?

他们会进行探测吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要您的处理器具有 SDA/SCL 输出、并且速度和电压与 TCA9548A 规格相匹配、您就可以使用该处理器。

    2.您可以通过向控制寄存器写入命令来选择通道。 数据表中有一个完整部分详细介绍了如何写入 I2C 命令并将其转至控制寄存器。 我建议阅读第8.5.3.1和8.5.4节。 这将介绍如何执行 I2C 写入以及要向控制寄存器发送哪些数据以打开特定通道。

    3.您可以一次启用任意数量的信道。 请记住、这样、它们的上拉电阻器将并联、这可能会使器件的 VOL 变得混乱。

    您能详细说明一下您的意思  

    [引用 userid="492642" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018796/tca9548a-need-to-clarify "]启动时另一个通道设备驱动程序的作用是什么[/quot]

    这里的问题是、一次只启用一个通道?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、

    [引用 userid="450700" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018796/tca9548a-need-to-clarify/3766094 #3766094"]启动时另一个通道设备驱动程序的情况如何[/quot]

    如果我在 Android 中使用、则需要在启动时加载驱动程序  

    我能否一次选择 所有受电通道、以便所有8通道器件在内核中引导时加载其驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加电后、所有通道都被禁用。

    但是、当您正确描述器件树中的 μ I²C 总线和开关时、应该会自动处理。