This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:我们是否具有功耗更低的485?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019187/sn65hvd75-do-we-have-the-485-with-lower-power-consumption

器件型号:SN65HVD75

我们是否具有功耗更低的485?  此应用在水表上、电源是锂电池、因此电压需要承受大约5V。

如果不是、芯片是否适合此应用?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有较低功耗的3.3V 半双工收发器。

    降低该器件功耗的唯一方法是禁用驱动器和接收器。