This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1505:更换 MAX13487/13488

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1505, THVD1426, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019123/thvd1505-replace-max13487-13488

器件型号:THVD1505
主题中讨论的其他器件: THVD1426THVD1406

THVd1505是一款非极性收发器。 Max13487和 max13488是具有自动方向选择控制功能的收发器。 我想知道、thvd1505是否可以替代 max13487和 max13488

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    极性和方向是不同的。

    即将推出的 THVD1406和 THVD1426器件具有自动方向控制。