This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:CLK 占空比规范

Guru**** 2929570 points

Other Parts Discussed in Thread: NS16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018275/ns16c2552-specification-of-clk-duty-cycle

器件型号:NS16C2552

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 NS16C2552、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 NS16C2552
(1)使用外部振荡器时是否需要一个2kΩ Ω 上拉电阻器?
PC16552是否相同?

(2)关于 NS16C2552、振荡频率;18.432mH 已确认、
振荡波形的上升沿快速上升、但下降波形温和。
我正在检查下降波形。

对于此类波形、预计在 DYTY 比率变化的情况下使用。
 如果采样很少发生变化、通信是否会很差?

是否有占空比标准?

如果有占空比标准、PC16552是否相同?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="119143" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018275/ns16c2552-specification-of-clk-duty-cycle ]NS16C2552
    (1)使用外部振荡器时是否需要一个2kΩ Ω 上拉电阻器?
    PC16552是否相同?

    上拉电阻器值或 xtal 引脚上的任何组件仅取决于晶体负载要求、UART 器件在大多数情况下应被视为与振荡器要求无关(您可以在晶体振荡器负载计算中使用寄生电容负载。

    [引用 userid="119143" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018275/ns16c2552-specification-of-clk-duty-cycle ](2)关于 NS16C2552、振荡频率;18.432mH 已确认、
    振荡波形的上升沿快速上升、但下降波形温和。
    我正在检查下降波形。[/引述]

    您能提供一个范围让我们看看吗?

    [引用 userid="119143" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018275/ns16c2552-specification-of-clk-duty-cycle "]是否有占空比标准?

    通常、占空比为50-50、我之前没有看到过比偏斜过大的情况。

    [引用 userid="119143" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018275/ns16c2552-specification-of-clk-duty-cycle "]如果有占空比标准,则 PC16552是否相同?[/quot]

    我建议两个器件具有相同的占空比。  

    [引用 userid="119143" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018275/ns16c2552-specification-of-clk-duty-cycle ]\n 如果是这样的波形、则预计会在 DYTY 比率不同的情况下使用该波形。
     如果采样很少发生变化、是否可能会导致通信不佳?[/引述]

    我需要了解班次有多糟糕。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    我想再次确认,请您提出建议。

    --

    关于问题(1)、  

    客户使用外部振荡器、而不是晶体单元。

    在这种情况下、我的理解是、不需要外部电阻器。

    另一方面、在加载寄生电容时需要考虑晶体振荡器。

    正确吗?

    关于问题(2)、您能否提供占空比容差。

    在客户的情况下 、CLK:H 为53%、CLK:L 为47%。

    有问题吗?

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="119143" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018275/ns16c2552-specification-of-clk-duty-cycle/3764683 #3764683"]

    另一方面、在加载寄生电容时需要考虑晶体振荡器。

    正确吗?

    [/报价]

    正确、振荡器的数据表通常会提供某种预期的电容负载、您可以将该值与 XTAL 引脚的寄生电容牢记在心。

    [引用 userid="119143" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018275/ns16c2552-specification-of-clk-duty-cycle/3764683 #3764683"]

    关于问题(2)、您能否提供占空比容差。

    在客户的情况下 、CLK:H 为53%、CLK:L 为47%。

    有问题吗?

    [/报价]

    这非常接近50%占空比。 我认为这不会产生任何问题。

    不过、我想验证外部振荡器的范围是否正常? (无削波、信号从0V 摆动至 Vcc)

    *此外,客户尝试支持或打算使用什么 Budrate?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    是的、我要求客户提供时钟波形。

    当我可以获得时、我将会分享这一点。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一