This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:交流耦合电容器的位置

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018945/hd3ss3412-position-of-ac-coupling-capacitor

器件型号:HD3SS3412

HD3SS3412位于 FPGA 的 Aurora 接口之间。

交流耦合电容器位于 RX 侧。  TX 侧的偏置在2V 之内。

电容器放置在图1中不同的位置。 11中找到。 这是可以的吗?

请在日本时间上午7点到16点回答。

下面是连接图。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了图。 请参阅以下内容。

    每个 FPGA 都位于不同的电路板上、并通过连接器和电缆进行连接。

    红色框与数据表的图11不同。 此连接是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS3412的性能不会受到此交流耦合电容器位置的影响。 端口 A 上的交流电容正常、请参阅数据表中的图12。 只要 FPGA TX 提供适当的偏置、它就可以工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

     我感到很欣慰。