This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848VYB:【ASAP】DP83848IVV/NOPB 和 DP83848VYB/NOPB 之间的差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848VYB, DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018570/dp83848vyb-asap-difference-between-dp83848ivv-nopb-and-dp83848vyb-nopb

器件型号:DP83848VYB
主题中讨论的其他器件: DP83848I

尊敬的技术支持团队:

我的板具有 DP83848IVV/NOPB 用于大规模生产、但它缺货。

我确认将从 DP83848IVV/NOPB 替换为 DP83848VYB/NOPB。

我检查了两个差异、它们是温度范围和封装(引脚兼容、但 DP83848VYB 具有散热焊盘)

  电路板上没有 DP83848I 的散热焊盘图案。

■问题

①If 散热焊盘不与 DP83848VYB (LQFP)搭配使用、热阻是否与 HLQFP 相当?

这是否意味着工作温度范围为-40至+85°C?

②您是否有其他需要更换的注意事项?

■μ A 温度范围  

DP83848VYB/NOPB-40℃~105

DP83848IVV/NOPB-40℃~85

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我已确认您今天提出的相关问题、我将在周五下班前再次与您联系。 我知道您尽快提交、因此如果我提前收到信息、我将在星期五之前回复。  

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢你的答复。

    我找到相关的 E2E。  可以采用与此 E2E 相同的方式进行思考吗?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000512/dp83848vyb-is-it-okay-to-left-the-thermal-pad-floating

    ーーーーーーーーーーーーーー μ A

    DP83848I 的额定温度为85摄氏度、而 DP83848VYB 的额定温度为105摄氏度。 DP83848VYB 上的接地焊盘用作扩展温度等级的散热器。 只要您的应用保持在 DP83848I 的额定温度范围内、那么 DP83848VYB 的散热焊盘应该可以保持浮动。 此外、从原理图的角度来看、还有其他引脚可用于接地、因此无需使用散热焊盘即可接地。

    ーーーーーーーーーーーーーー μ A

    我在日本工作。 如果您能在美国时间星期四结束前回复、那将非常有帮助、因为我将能够在日本时间星期五确认。

    根据您的回答、我计划购买该器件、但我担心近期半导体短缺会导致另一个人先购买、更换件将耗尽库存。 我们希望避免生产线出现故障、因此我们感谢您的合作。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您突出显示该主题! 我同意该答案、并将其标记为"TI 认为已解决"。 只要您保持在848I 的温度规格范围内、就可以使用848VYB。

    如果您有其他问题、请回复此主题。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。