This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:用于1m 电缆的 RS485接口

Guru**** 2945530 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019009/thvd1450-rs485-interface-for-1m-cable

器件型号:THVD1450

大家好、

我想知道、

如果 RS485中的电缆长度仅为1m、则客户是否可以移除 GND 线并无隔离? 请分享您的专业知识。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不取决于电缆的长度、而是取决于两个接地电压的实际差值。

    THVD1450可处理±15V 的差异、这对于附近的器件来说不太可能发生。

    这两个收发器是否由不同的电源供电? 是否只有其中一个电源有噪声源(例如重型机械)?