This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:为1G (1000BaseT)以太网提供 ESD 保护支持

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018933/tpd4e1u06-esd-protection-support-for-1g-1000baset-ethernet

器件型号:TPD4E1U06

大家好,在我们的设计中,我们使用的是1G 以太网 PHY DP83867,TPD4E1U06部件是否可以  为1G 以太网传输提供 ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    是的、TPD4E1U06应该能够保护1G 以太网接口、因为 PHY 的1G 时钟速度为125MHz、二极管的-3dB 插入损耗大约为3GHz。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith