This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:PESD5V0X2UAM 交叉参考

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06, ESD401, TPD2E009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018697/tpd1e05u06-pesd5v0x2uam-cross

器件型号:TPD1E05U06
主题中讨论的其他器件: ESD401TPD2E009

大家好、团队、

希望每个人都能度过美好的一天。 我需要一个 PESD5V0X2UAM 的插件 (网页 和 数据表)、我怀疑是否有该插件、但如果我至少能获得一些类似产品的建议、那也会很好。 我偶然发现 了 TPD1E05U06、作为一个潜在的部分、请告诉我大家对此请求有何反馈。 下面是 NXP 器件的封装信息、以防下拉列表实际可用。

提前感谢您的帮助!

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    遗憾的是、我们在该特定的3引脚封装中没有任何 P2P 器件。 对于非 P2P 2通道解决方案、TPD2E009是最佳选择。 但是、如果您想使用2个单通道器件、我会使用 ESD401或 TPD1E05U06、正如您之前提到的那样。 这两种器件具有更好的电容和 IEC 61000-4-2额定值。 如果有这些工作、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith