This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:Tektronix 示波器的 DSI 时钟抖动测量设置

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018869/sn65dsi83-q1-dsi-clock-jitter-measurement-setting-for-tektronix-scope

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83

您好专家、

我的客户希望通过 Tektronix 示波器和 DPOJET 评估输入 DSI 时钟抖动。

它有一些设置来重现接收器的特性、例如时钟恢复、滤波器、环路带宽等。

您能否建议 SN65DSI83输入信号测量的套件设置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI83输入不包含时钟恢复电路、因此不适用。  

    他们能否向 Tektronix 支持部门咨询如何使用 DPOJET 测量时钟抖动?  

    谢谢

    David