This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:选择解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TUSB320LAI, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018884/tusb422-select-solution

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件:TUSB322ITUSB320LAITUSB321AI

尊敬的团队

客户希望选择 TI 的解决方案来替代 FUSB303BTMX (在 SEMI 上)、TUSB422IYFPR 是否可以替代   FUSB303BTMX?

https://www.mouser.tw/datasheet/2/308/1/FUSB303B_D-2314122.pdf

 如果没有、您可以帮助推荐合适的解决方案?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    这里的正确交叉参考是 TUSB322I (I2C/GPIO)或 TUSB321AI (仅 GPIO)。 如果应用仅使用 USB 2、则使用 TUSB320LAI。