This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:从 MIPI 4通道输入输出双路 oLDI

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1, SN65DSI85-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018826/sn65dsi84-q1-output-dual-oldi-from-mipi-4-lane-input

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85-Q1

大家好、团队、

客户考虑使用 SN65DSI84-Q1系列将 MIPI 转换为 oLDI、因为 Sitara 的输出之一是 MIPI。

SN65DSI84-Q1是否足以从 MIPI 4通道输入输出 oLDI 双路1920x1440 (110MHz x 双路)?

SN65DSI85-Q1是一种选择器(可将输入 DA/DB 输出为双路输出)还是一种合并器(可将2个输入合并为1并通过双路输出通道输出)?   

谢谢、

Masaru Oinaga