This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:输出电流

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018260/ds90lv012a-output-current

器件型号:DS90LV012A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17

大家好、

DS90LV012A 的输出灌电流/拉电流(引脚5 TTL OUT)是多少?

谢谢、

TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有效限制为 IOH =−0.4mA、IOL = 2mA、因为这些是 VOH/VOL 的测试条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续问题... 您能否帮助我了解为什么在测试条件下 I_OS (输出短路电流)为-15mA 至-100mA、而 VOH/Vol 的输出电流为-0.4mA 和2mA?  

    如果输出短接、那么我们器件的设计目标不是-15mA 至-100mA?

    尝试弄清楚为什么数字有很大的不同。 客户正在尝试将3.3V 输出电压电平转换为1.8V 信号。 它们使用150欧姆和270欧姆串联电阻接地;估算电流为7mA。 这是27MHz 输出。 对我来说非常好。 它们的波形有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出具有特定的阻抗;如果拉电流或灌电流、输出晶体管上会出现压降、并且电源轨上的输出电压不再存在。 短路的输出不会产生可让您区分高低电平的电压。 只要您的源电压不超过 IOH、TI 就保证输出电压保持高于 VOH

    如果您不关心 VOH、则可以尝试提供更多电流。 但 Ω Ω 的输出电压不再有任何保证;短路电流规格显示输出阻抗介于33和220 Ω 之间。

    流经分压器的电流大小取决于您的电路具有多少寄生电容。 波形看起来正常;您可能会尝试增大电阻器、以找出问题所在。

    如果您希望在不浪费功率的情况下进行降压转换、请使用具有过压容限输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G17。