This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:单端输入信号

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018676/am26lv32-single-ended-input-signal

器件型号:AM26LV32

您好!

我想知道、如果不是差分信号、而是在"A"输入上提供单端信号、而是在"B"输入悬空时、此器件是否会按预期运行。  该器件用于电机控制器板、以适应来自编码器的差分霍尔信号。  但是、某些编码器仅提供单端霍尔信号、因此最好对两种信号类型使用相同的接收器。  由于 A 和 B 输入是内部偏置的、因此在我看来、只要满足 VIT+和 VIT-规格、B 输入悬空是可以的。  如果 B 不能保持悬空、应该将其上拉或下拉、并使用什么电阻器值?

谢谢、

Narek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narek、

    虽然这样的解决方案是可行的、但它看起来并不理想、因为这种实现会失去差分信号的优势。 单端信号更容易受到噪声、接地漂移的影响、并且发射性能更差。 理想情况下、当单端信号源自传输介质以差分对的形式传输信号时、将包含一个差分信号驱动器。  

     如果使用单端解决方案、我建议将未使用的 B 引脚绑定到中间值、理想情况下为 Vcc/2、以便在它和 A 引脚之间产生的差分对于两个位状态(~±2.5V)都是等效的。 请注意、由于这不是器件的预期用例、因此可能会发生意外行为、因为运行条件可能偏离预期的规范。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、Eric。

    非常感谢!