This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:上电或断电要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018592/tcan1044v-q1-power-up-or-power-down-requirements

器件型号:TCAN1044V-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044V

大家好、

就时序而言、TCAN1044V-Q1是否存在任何上电或断电限制/要求? 我在数据表中没有看到任何内容、但希望确认。

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

    就在这里、TCAN1044V 的加电/断电没有时序要求。 两个电源都存在后、器件将激活、并且当任一/两个电源降至欠压阈值以下时、器件将自动更改模式。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott