This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:是否可以将 TCA9517-Q1与 VCCA &gt、VCCB 电源配置一起使用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018624/tca9517-q1-is-it-ok-to-use-tca9517-q1-with-vcca-vccb-supply-configuration

器件型号:TCA9517-Q1

您好!

我们已将  TCA9517-Q1 与 VCCA 搭配使用 VCCB

在网站上、我们发现对于该器件、没有提到电源限制。 数据表中还提到了 VCCA>VCCB 的一些电气数据。

我们还检查了 TI e2eSupport 先前与此相关的一些问答、但在某些情况下、建议与 VCCA>VCCB 搭配使用、在某些情况下不建议这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TCA9517-Q1可用于此配置。  该器 件可保证为数据表中列出的 VCCA 和 VCCB 范围提供双向电压电平转换(上升转换和下降转换)。

    VCCA 范围:0.9V 至5.25V

    VCCB 范围(当 VCCA > VCCB 时):2.9V 至5.25V

    最棒的  

    Kenneth