This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:THVD8010的信号

Guru**** 2508795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017402/thvd8010-signal-of-thvd8010

器件型号:THVD8010

e2e.ti.com/.../signal-of-THVD8010.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    工程师已收到此帖子的通知、并将在 TI 的办事处开业后于明天作出响应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查系统中是否安装了任何终端电阻器? 端接值与电缆阻抗匹配。  

    该通信可与频率为300kHz 的数百米电缆配合使用( 设计指南的表2)。 检查振幅时、请参考附近的接地。 但愿这对您有所帮助。 BTW、TP2和 TP3之间的电缆长度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查系统中是否安装了任何终端电阻器? 端接值与电缆阻抗匹配。  

     这里没有端子电阻。 安装现场的接线非常复杂。 我认为很难知道电阻值。 你有建议吗?   我将耦合电容器从1U 更改为0.47u,它是否有助于降低噪声?

    该通信可与频率为300kHz 的数百米电缆配合使用( 设计指南的表2)。 检查振幅时、请参考附近的接地。 但愿这对您有所帮助。 BTW、TP2和 TP3之间的电缆长度是多少?  

      我知道表2、我们将降低频率、希望频率更长、   从 TP2到 TP3只有1米。  我们使用自身 GND 测量每个节点的信号。   

     我测量 了从主节点上的从节点接收到的信号。 它很小、有时无法解调。

     电感值是否过大是在从节点上。 它是4.7mH。 根据此表、330uH 也可以、我想尝试一下。 所有节点的 PCBA 是相同的。   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 与 RS-485类似、如果有主总线、您可以使用端接来匹配电缆阻抗。 即使您不知道电缆阻抗、也可以使用介于80Ohm 至120Ohm 之间的某个值。 某些端接总是优于开放式端

    更大的电感器应该只在这里有所帮助。 我建议您使用基本设置(点对点、无电力输送)检查信号完整性。 如果通信中只有电缆损耗、则接收到的信号应看起来干净、幅度较小、边缘较慢。