This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:无法通过 I2C 检测 TCA9534

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018166/tca9534-cannot-detect-tca9534-by-i2c

器件型号:TCA9534
主题中讨论的其他器件:TCA6408A

大家好、

由于 TCA6408A 短缺、我的客户正在其新设计中使用我们的 TCA9534、并且遇到了我们无法 通过 I2C 检测 TCA9534的问题。

根据他们以前在 TCA6424ARGJR 或其他方面的经验、有一个复位引脚可解决此问题、但 TCA9534上没有复位输入。

请参阅下面的原理图。 您是否有任何分析建议? 感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所示的原理图中、TCA9534配置为不同的地址。 软件是否为此进行了调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该器件仍然能够在没有复位引脚的情况下复位。 它具有上电复位功能、可用于在发生毛刺脉冲或数据损坏时将器件复位为默认条件。  如果需要复位器件、此功能可用于此目的。

    如 Clemens 所述、 如果 通过 I2C 总线发送错误的目标地址、TCA9534将不会响应控制器。  从控制器发送到 目标的地址应 与目标器件的配置地址相匹配。 该器件具有硬件可寻址目标地址位(A2-A0)、允许用户通过将其连接到 VCC 或 GND 来更改器件的目标地址。 您能否提供  一个示波器截图、说明 I2C 与器件的通信帧、以便我们验证 控制器是否发送了正确的目标地址?   

    最棒的  

    Kenneth