This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230Q-Q1:SN65HVD230Q-Q1 CAN 收发器 PIN8与放大器;引脚5连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230Q-Q1, SN65C3221, TRS3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017471/sn65hvd230q-q1-sn65hvd230q-q1-can-transceiver-pin8-pin5-connection

器件型号:SN65HVD230Q-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65C3221TRS3221

你(们)好

我的客户说"我们计划在我们的设计中使用 SN65HVD230Q-Q1 CAN 收发器、我们想知道应该在哪里连接 SN65HVD230Q-Q1的 PIN8和引脚5。 我们正在将此器件与处理器连接。"

我知道 PIN8、但引脚5不应该连接哪个部件。

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    该器件的引脚8用于斜率控制并将器件置于待机状态。 您可以使用此引脚来确定您是希望器件以更高的发射速运行还是以更低的发射速运行。 由于您已经知道这个引脚、我将假定您已经知道如何控制斜率。 如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    该器件的引脚5用作"分离"引脚。 它用于稳定器件的隐性模式、以减少辐射。 此引脚的典型设置如下所示:

    这称为分裂终端。 如您所见、120欧姆电阻器分为两个60欧姆串联电阻器。 电容器可以是4.7nF 至100nF 范围内的任意值。 VREF 引脚稳定 CANH 和 CANL 引脚的隐性电压。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的回答。


    我想详细了解引脚8、如果我将其连接到处理器或10K 下拉电阻器。 假设我想在低速模式下运行。

    我在器件 SN65C3221IPWRQ1上的另一个问题是、您是否有该芯片的参考原理图。 我想将其连接到处理器该芯片。

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    客户需要多快的速度。 如果您只希望器件以低速运行、则必须在斜率控制模式下运行器件。 为此、您可以将该引脚下拉至逻辑低电平(< 0.8V)或 GND。 这可以通过处理器或您喜欢的任何方式来实现。 只要引脚的电压低于0.8V、它将处于斜率控制模式。

    控制斜率的方法是更改下拉电阻。 如果您将引脚短接至逻辑低电平或 GND、则引脚将处于高速模式。 您选择的电阻越高、上升时间就越长。

    这是关系图:

    因此、您可以根据自己的偏好选择下拉电阻。 上升时间越慢、您将看到的发射就越好。

    对于 SN65C3221、您是否希望将其连接到 CAN 收发器? 或者、这只是一个单独的问题、您只想知道如何将其连接到处理器?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的详细介绍


    关于 SN65C3221、我想将其连接到处理器、因此需要该芯片到处理器的所有引脚的连接图。

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、

    我将与我的团队一起查看我们是否有此器件的连接图。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、William、

    这是 TRS3221数据表中的应用图。 它是 SN65C3221的一款直接兼容器件。  

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    最棒的

    Chris