This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:反映 CDR 锁定状态的寄存器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018267/tmds181-register-that-reflects-the-lock-status-of-the-cdr

器件型号:TMDS181

你(们)好

我的客户希望使用 LED 指示 CDR 的锁定状态、但我没有找到 与锁定状态相关的寄存器。

期待您的评论。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有可用于指示 CDR 锁定状态的引脚输出。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    除了引脚、我们是否还有寄存器位可用于指示 CDR 锁定状态? 客户可以读取它、然后控制 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS181没有 CDR 锁定状态位。  

    它们可以读取第1页寄存器0x00。 当 TMDS181处于重定时器模式时、寄存器将返回值0xC3。 这将指示 PLL (不是 CDR)已锁定。

    要访问第1页、请先将0x01写入寄存器0xFF。

    谢谢

    David