This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:我们能否使用 TCAN4550实现支持 SIL3的设计

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017726/tcan4550-can-we-achieve-sil3-capable-design-using-tcan4550

器件型号:TCAN4550

您好!

我在设计中使用此 CAN 控制器、因此我能否使用此 CAN 控制器实现 SIL3。

此外、您能否提供有关该器件如何实现 SIL3的文档。

谢谢、此致、

分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshma、  

    是的、TCAN4550可以支持希望支持 SIL-3功能安全认证的系统。 有关  如何使用我们的文档来满足您的要求的更多信息、请参阅 TI.com 上的功能安全概述页面。 器件的特定功能安全信息可在 其存储页面此处的链接中找到。    

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请详细说明 TI 如何获得 TCAN4550-Q1的功能安全管理证书。

    由于我们正在设计 SIL3设计、我需要尽可能的支持。

    谢谢、

    分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshma、

    Eric 明天会回来。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshma、

    链接的文档是如何将 TCAN4550-Q1集成到系统设计中以满足 SIL-3功能安全要求的指南。 此处概述了与功能安全相关的适用信息、例如产品架构、分区、安全机制等、以帮助完成功能安全设计过程。 系统级认证不适用于器件本身。  

    您是否能够查看 功能安全概述页面上提供的信息? 此处提供的文档将提供有关在实施设计时考虑功能安全认证的更一般性概述。  

    此致、
    Eric Schott