This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV621:查找有关此1:2多路信号分离器 IC 的信息。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017755/ts3dv621-seeking-information-on-this-1-2-demux-ic

器件型号:TS3DV621

我正在查看 TS3DV621 1:2 DEMUX 芯片、想知道它是否支持一个允许两个输出端口同时激活的运行模式? 如果此芯片不支持此功能、请确定您是否有支持此功能的芯片。 1个 HDMI/DVI、2个 HDMI/DVI 输出、并允许输出同时处于激活状态。
您是否有任何芯片允许将 OSD 添加到并行视频信号中? 仅适用于 OSD? 2个输入一个输出是理想的。 我看到了您的达芬奇系列处理器、但它们可以执行各种功能。 我希望只有一个专用于 OSD 的芯片、或者至少还有其他一些芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要一个 HDMI 集线器来支持此功能。 遗憾的是、我们没有 HDMI 集线器解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您知道我的问题第二部分中有关允许 OSD 的芯片的答案吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您将需要一个微处理器来生成 OSD,我们的产品组不支持该操作。

    谢谢

    David