This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:在启用驱动器后仍有固件加载失败。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017583/tusb3410-still-got-fw-load-fail-after-enable-drive

器件型号:TUSB3410

您好!

我使用了 Linux 4.18、并已启用 ti_USB_3410_5052驱动程序。

但是 、将 micro USB 插接至 USB 端口时、我仍然收到错误 dmesg "ti_usb-v0451-p3410.FW 直接固件加载失败、并显示错误-2。

配置和失败日志、如附加文件。

e2e.ti.com/.../usb_5F00_driver_5F00_error_5F00_0712.txt

有人可以帮助我解决这个问题吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用通用固件文件(ti_3410.FW)之前、驱动程序会尝试获取特定于器件的固件文件(ti_usb-v0451-p3410.FW)。

    这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    那么...我的微型 USB 工作正常吗? 我在 lsusb 列表中找到它(001器件016:ID 0451:3410 Texas Instruments、Inc. TUSB3410微控制器)

    顺便说一下、

      尽管我  之前禁用了 ti_USB_3410_5052、但在插入 USB 后它将自动启用 ti_USB_3410_5052。

    因为它将在 dmesg 中加载失败...我能否删除此驱动程序?  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要此器件的 ti_USB_3410_5052驱动程序。 请勿禁用它。

    已成功加载 ti_3410.FW 文件;未显示有关此操作的消息。 但以下消息"TI USB 3410 1端口适配器转换器现已连接到 ttyUSB0"显示驱动程序工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    好的、我明白了。

    另一个问题、 TI_USB-v0451-p3410.FW 有什么影响?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti_usb-vXXXX-pYYYY.FW 文件允许您为自定义设备使用自定义固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复、这对我很有帮助。

    很高兴见到你!!!