This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:THVD2410和 SN65HVD1781兼容性

Guru**** 2930940 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018182/thvd2410-thvd2410-and-sn65hvd1781-compatibility

器件型号:THVD2410
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1781

由于我们想要使用 SN65HVD1781的可用性问题、我们目前正在使用 THVD2410、但它未通过 ICT 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明什么是 ICT 测试? 哪个器件发生故障、哪个器件通过?  

    此致、